结果:找到"PCB DXP 自动布线 电子工程师",相关内容1000条
- 专业版自动布线问题
- 专业版自动布线出现问题,报错eisnotiterable是怎么回事
- 所属专栏: Layout布线 标签: PCB;自动布线;求助; 发帖人:lucklove 发帖时间:2023-04-12 10:22:00
- 嘉立创EDA自动布线问题
- 本人今天尝试了一下嘉立创EDA软件,从新建符号到元件封装,从原理图绘制到PCB布线都尝试了一下。总体来说,感觉都很不错,尤其是全中文界面,对于国人电子爱好者来说确实方便不少,但是在PCB的自动布线里面,却感觉到自动布线能力和算法都比较欠缺。很多该连接而且能连接的线路都连接不上。不知道是我还不会使用,还是目前软件不够完善。相对来说,之前用Protel的自动布线会轻松很多。下面附图,各位大咖看看是不是我哪里做得不对?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 自动布线 发帖人:爱学习的电子爱好者 发帖时间:2022-08-31 22:26:00
- 电子工程师如何设计一个有效的晶振电路?
- 随着科技快速发展,智能电子产品更新迭代越来越频繁,那么晶振应用在各式各样的电路板中,几乎大部分的智能电子产品都会应用的到,针对不同的产品使用不同的晶振类别,那么在众多的电路板中,晶振的电路板该如何设计?下面扬兴晶振厂家就简单的讲解一下。工程师在电路设计需注意事项1.在电路设计中,务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持最短。其根本在于当非常低的电流通过IC石英晶体振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。2.特别注意晶振和地的走线。3.晶振外壳要接地。4.晶振的位置尽可能要远离时钟线路和频繁切换的信号线。晶振...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电子工程师,晶振电路 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:04:00
- 为什么本地自动布线用不起?只布了一根线,就没得动静了啊???
- 如题,新人,第一次用,电路图画好了后,准备自动布线。为什么本地自动布线用不起?只布了一根线,就没得动静了啊???远程自动布线也不行,没得动静。是我系统不对,win10?还是软件的问题啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自动布线 发帖人:红烧排骨 发帖时间:2021-03-15 02:00:00
- 找电子信息工程及相关专业中高级工程师
- 申报通信工程资质今需电子信息工程及相关专业工程师人员如下:中级5名、高级3名,地区无限制,国家评审,最好能在网上查询得到或者有公示名单,联系陈工13620432773(微同)q:3151401645
- 所属专栏: 人才需求 标签: 工程师 电子信息工程 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-12-02 09:13:00
- 自动布线问题文本有有某些符号的时候超时
- 自动布线问题文本有有某些符号的时候超时新手准备搞个键盘轴上面的文本出]}和\|时候就会出问题,一直0%然后就超时吧那两个改了厚正常
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 自动布线 发帖人:豆豆打豆豆 发帖时间:2020-05-21 16:46:00
- 怎么把已经连接部分线的网络中剩下的节点自动布线
- 部分特殊引脚自己连好了,现在想让它自动把剩下的布线掉。现在发现如果选项卡中勾选忽视已布线网络,那么连过一次的线,其他节点不再连接,如果不忽视,那么就全部自动布线了。有没有处理方法
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自动布线 发帖人:XI5D 发帖时间:2019-07-04 11:10:00
- 怎么让地线不参与自动布线
- 怎么让地线不参与自动布线,因为我最后要铺铜,地线也参与自动布线会浪费走线空间
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自动布线 pcb 发帖人:电路小白 发帖时间:2018-08-26 18:57:00
- 电子工程师如何转型
- 这段时间,由于项目上需要一些模块,在阿里巴巴这个平台上搜一搜,结果都很惊人,当然这并不是做广告,而是阿里已经处于垄断的地位。无论是我们需要什么功能、尺寸等模块,在阿里,或者说在深圳珠三角这一块,都是很容易实现的,有时候感慨一下,就是硬件工程师不值钱了,因为在这片土地上,会很快将一个热火的功能压榨到极致。研究空气净化的时候发现有一类电离净化,利用高压电使空气电离,然后离子就会定向运动,灰尘就会富集而被吸附,随后发现这种高压包东莞很多厂家在做,只要几十块!!而添加这一功能的松下空调贵了快两千块。再调查下去,发现利用高压包做的电弧打火机也已经遍地都是,充电就可以重复使用,防风防火……只要二三十块!...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电子,工程师 发帖人:电子小菜鸟 发帖时间:2018-05-15 10:46:00
- PCB工程师,你还在手动布线吗?
- 导读:科技的发展日益强大,汽车无人驾驶已经上路了,可是作为最底层的技术,设计无人驾驶的电路软件——DXP,工程师为何至今也没有普遍使用自动布线。无论是已经毕业多年走向工作岗位的老工程师,还是刚刚“入坑”电自化专业小白的你,一定不会忘记老师在专业课上教授的DXP的使用方法。当然,仅靠老师在课堂上讲的是远远不够的,很大一部分同学是通过课下自己的努力实践才精通了AD的使用。所以,学习咱们这一行,靠的还是热爱,love~这不,最近小编在追逐自己所爱的事业上,在每天上课睡觉,下课画板子后有了一个小小的疑惑?在自动化如此发达的今天,在AI、物联网、大数据如此横行的今天,就连汽车的自动驾驶都能实现的今天,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB DXP 自动布线 电子工程师 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-03-23 10:15:00
返回